Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die
Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
enthält
CAD-übergreifend allgemeine Einstellungen.
Sollten Änderungen notwendig sein, nehmen Sie diese unter PARTadmin -> Kategorie ->PARTsolutions -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> ifacecommon.cfg vor.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den einzelnen Blöcken.
Block | Schlüssel | Beschreibung | ||||
Macros |
Macros contain a sequence of instructions or declarations under a certain name, in order to execute these with one simple command (instead of the single commands). |
|||||
Categories |
Erläuterungen zu Kategorien finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.1, „Was sind Kategorien?“. is2d Der Ausdruck ist gültig, wenn das Dokument ein 2D-Element ist. |
|||||
Categories | isCatalog | |||||
Categories | isUser | |||||
Categories | isHost | |||||
Categories | isProject | |||||
Categories | isProjectFile | |||||
Categories | is2d | |||||
Categories | is3d | |||||
Categories | isNat | |||||
Categories | is3dAsm | |||||
Categories | is3dPart | |||||
Categories | isInchDoc | |||||
Categories | isMMDoc | |||||
Categories | isNotRootDoc | |||||
Categories | isRootDoc | |||||
Categories | isSubAsm | |||||
Categories | isSubPart | |||||
Categories | isPartConnectionAsm | |||||
Categories | isPartConnectionPart | |||||
Categories | isPartConnectionExport | |||||
Categories | isNegativePart | |||||
Categories | NotWindows | |||||
Categories | Windows | |||||
Interface | Enthält aktuell nur deaktivierte Schlüssel | |||||
CreationOptions | ||||||
NoSection |
Für Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Ringe, Stifte, etc. kann das Schneiden in der 2D-Ansicht ausgeschlossen werden.
|
|||||
RAWMATERIALS |
Halbzeuge können als solche deklariert werden.
|
|||||
PDM |
Default callbacks. You can customize the callbacks here (or overwrite them in the specific interface configuration). |
|||||
UI |
Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Werkzeugleiste Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.6, „Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“. |
|||||
Placement |
Also see Abschnitt 2.2.8.3, „Block [Placement]“. |
|||||
NativeCheckin | Also see Abschnitt 2.2.8.4, „Block [NativeCheckin]“. | |||||
ClassMapping |
Mappings 1 to 7 create the mapping for the material First choice is the "MAT_NAME" column in the characteristic attribute table (used with ERP integration). Second choice is the "virtual" column "CNSMAT" (without ERP integration). Also see Abschnitt 2.2.8.5, „Block [ClassMapping]“ and Abschnitt 2.2.5, „Materialmapping“. |
|||||
CustomExec | ||||||
LOD |
Diese Einstellung betrifft den Detaillierungsgrad für den Export. |
|||||
CalcName | ||||||
CADEXTENSIONPRT |
The CAD extensions should be administrated here (used e.g. by plm-ifaces) |
|||||
CADEXTENSIONASM |
The CAD extensions should be administrated here (used e.g. by plm-ifaces) |
|||||
TranslateRessourceText | ||||||
GeoSearch | Currently not in use | |||||
PROXIES | ||||||
iface.<cadname> | Blöcke zu den einzelnen Schnittstellen |