Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Standardfall bei der Verwendung einer ERP-Integration in PARTsolutions ist die Vergabe von ERP-Nummern aus PARTdataManager mittels ERP-Toolbar und Befehl Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen. Gleichzeitig besteht meist eine Exportbeschränkung für Teile, die keine ERP-Nummer aufweisen.
D.h., dass im Standardfall Teile ohne ERP-Nummer nicht direkt aus der Seamless-Umgebung ins CAD exportiert werden können.
Mit V11 SP3 ist es nun möglich, in Seamless automatisch beim Export den Dialog Neue Ident-Nummer zur Anlage einer ERP-Nummer aufzurufen, sofern Teile noch keine ERP-Nummer haben.
Nehmen Sie hierzu folgende Einstellungen vor:
Hinweis | |
---|---|
Die Einstellungen haben an sich nicht alleine mit Seamless zu tun, sondern sind an dieser Stelle lediglich der Vollständig halber erwähnt. |
Entscheidend ist, dass unter plinkcommon.cfg
-> Block
[Common]
->
Schlüssel APPNAMES
der Wert Seamless
eingetragen
ist.
[Common] APPNAMES=PARTdataManager,PARTproject,PARTcreatorprint,Seamless
Setzen Sie
unter erpcustom.cfg
-> Block
[dialogOnExport]
-> Schlüssel default
den Wert auf
1.
[dialogOnExport] default=1
Siehe auch Abschnitt 4.11.2, „erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] - Automatische Generierung der ERP-Nummer: Exportdialog für Werkstoff und andere Felder ja/nein“.
Aktivieren
Sie unter erpcustom.cfg
-> Block
[LOAD] den Schlüssel erp_export_ts
.
[LOAD] ;Generate ERP on Export erp_export_ts=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erp_export_ts.vbb
Siehe auch Abschnitt 4.21.1, „Zusätzliche ERP-Skripte laden - erpcustom.cfg -> Block [LOAD]“.
Aktivieren
Sie unter erpcustom.cfg
-> Block
[ADDTODB] den Schlüssel erp_nrgenerator
.
[ADDTODB] #:HELP;default;Activation of the ERP Number Generator. erp_nrgenerator=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erp_nrgenerator.vbb
Siehe auch Abschnitt 4.11.3, „ERP-Nummern Generator - erpcustom.cfg -> Blocks [ERP_NRGENERATOR] und [ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS]“.
Hinweis | |
---|---|
|