powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

(DE) Biegevorrichtung

  • 1 like
  • 48075 views
  • 45 pins

created March 23, 2013 in Machine Design

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Tauchvorrichtung
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Schwenkbare Aufspannvorrichtung für zerspanende Bearbeitung
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Für die Kontaktierung der Anschlussdose werden in der Regel die Querverbinder zu L-Winkeln gebogen. Dabei ergeben sich zwei Möglichkeiten. "Selbst biegen" oder "gebogene und konfektionierte Verbinder" einkaufen. Beim Einkauf schneidet und biegt der Materiallieferant die Querverbinder auf einem Vollautomat. Dadurch kann er eine gute Qualität erreichen. Nachteil sind jedoch die höheren Kosten und was viel entscheidender ist, der höhere Aufwand in der Logistik. Dieses spiegelt sich wieder in längeren Lieferzeiten, höherem Aufwand für Verpackung, Versand und Lagerung und Verluste durch Verbiegen der bereits vorgebogenen sperrigen L-Verbinder.
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Die Profile von Flexgleisen kann man von Hand biegen, besser ist eine einfache Biegevorrichtung, die man sich mit wenigen Zutaten selbst schnitzen kann: ein Schraubstock mit auswechselbaren Backen (die vorhandenen sind meist gehärtet und sollen ja auch heil bleiben), drei Kugellager, ein paar Scheiben, drei Schrauben und ein Alu-Rechteckprofil ...
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
Das Bild zeigt eine Stanz- und Biegevorrichtung für Komponenten des Moduls einer E-Gasanlage. Die Bedienung wird mittels eines Roboters ausgeführt.
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Universalprüfmaschine Inspekt 100kN/50kN Zug-, Druck- und Biegeversuche an GFK-Rohren Universalprüfmaschine Inspekt 100kN mit seitlichem Prüfraum 50kN Branche: Kunststoffindustrie GFK-Rohre sind sehr oft Teil eines sensiblen Netzwerkes im Tiefbau, bei Energieversorgern oder in andern industriellen Anlagen. Häufig transportieren diese nicht nur relativ harmlose und umweltverträgliche Flüssigkeiten, sondern auch Chemikalien, verunreinigtes Kühl- oder Heizwasser, Rohöl und Ähnliches. Um Lecks und damit Verunreinigungen des Bodens und Grundwassers zu vermeiden, müssen Kunststoffrohre hohen Materialanforderungen gerecht werden...
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
Biegevorrichtung mit zentrischer Verstellung für universellen Gebrauch 50 kN Auflager 58 HRC bending fixture with wheel move the supports centric, for universal use, supports hardened 50kN
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Behelfs Biegevorrichtung für Vollmaterial mithilfe eines Maschinenschraubstock gebaut Aus 4-kant Alu Profilen 25x25 mm wurde die Aufnahme für den Schraubstock erstellt. Die original Backen wurden durch die Aluprofile ersetzt. Die Kugellager haben einen Aussend: von ca.30 mm und sind mit M8 Schrauben fixiert. Gebogen wurde 8x8 mm 4-kant Stahl. Ein Handdrehkurbel wird noch nachgerüstet. Das Durchschieben per Hand ist recht schweißtreibend.
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
Biegevorrichtung für Zug bending device for tension
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Einfache kleine preiswerte Biegevorrichtung für universelle Anwendung Auflager 58 HRC Simple cheap bending fixture for universal use support hardened steel
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Bau der Biegevorrichtung für die Spiegelrahmen
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
ROBIVOR M Rohrbiegevorrichtung Bestell-Nr.: R5733 Abhilfe schafft diese kleine und innovative Rohrbiegevorrichtung für den Modellbau. Hiermit lassen sich Rohre und Drähte exakt in den gewünschten Radius biegen und weisen dabei einen gleichmäßigen Kurvenverlauf auf. Knickstellen im Radius gehören hiermit der Vergangenheit an. Das Ergebnis entspricht den Vorstellungen und rundet Ihr Modell auch im Detail aufs Feinste ab. Die ROBIVOR-M ist komplett in Metallbauweise gefertigt und eignet sich in der Grundausstattung für Rohre und Drähte mit einem Durchmesser von 2,5 und 3 mm. Mit den optional erhältlichen Zubehörsets lassen sich auch Rohre anderer Durchmesser exakt bearbeiten. Es wird empfohlen, die ROBIVOR-M für die Bearbeitung von Rohren und Drähten in einen Schraubstock einzuspannen. Eine entsprechende Halterung ist in der Vorrichtung integriert. Technische Eigenschaften: • Biegewinkel: = 180° (Durch Nachsetzen auch größere Biegewinkel möglich) • Durch einen einstellbaren Anschlag ist eine hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet • Minimal Radius für Rohre Ø 2 – 3mm = R 5 mm • Minimal Radius für Rohre Ø 4 mm = R 10 mm • Maximal Radius (alle Ø) = R 60 mm • Abwinkeln von Drähten mit Minimalradius = 1,5 mm möglich Lieferumfang: • Alle zum Zusammenbau und Inbetriebnahme der Vorrichtung benötigte Teile • Nutschiene (Gegenhalter) für Rohre im Ø 2,5 - 3 mm • Biegerolle R 15 mm • Biegerolle R 20 mm
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Biegevorrichtung planen und konstruieren - Biegewerkzeuge bauen
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
LeistenbiegerMit diesem einem Kalander ähnlichem Gerät lassen sich problemlos Holzleisten bis zu einer Dicke von 3 mm biegen, wenn sie in heißem Wasser vorher eingeweicht werden. Der Kurvenradius kann stufenlos eingestellt werden.Siehe auch Leistenbiegezange Bestell-Nr. 808151
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
T/N 154 Biegevorrichtung Für Spur I und Spur II Schienen Mit der schwarzen Knebelschraube wird der Radius eingestellt. Die beiden äusseren Rollen sind verstellbar. Damit lassen sie sich dem gewünschten Radius anpassen.
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Der Bau einer Biegevorrichtung für Rohre "Hallo, ich stehe vor dem Bau einer Haube für einen alten Segler. Wie biege ich 2 bzw. 3mm Messingrohr?" Aus dieser Frage im Forum entstand die folgende Anleitung zum Bau einer Vorrichtung zum Biegen von Rohren: Das Prinzip Ein Messingrohr mit den vorgegebenen Wandstärken muss beim Biegen gestützt werden. Dies ist von innen oder von außen möglich. Von innen geht das allerdings sehr schlecht, da sich nur extrem feiner Sand noch einfüllen und verdichten lässt. Ausgießen oder Füllen mit niedrig schmelzenden Metallen hat den Nachteil, dass man nicht immer alles wieder sauber heraus bekommt. Also bleibt nur das Stützen von außen. Jeder kann sich vorstellen, dass ein Rohr, welches in einem Klotz steckt, in den ein Loch mit dem Rohrdurchmesser gebohrt wurde, sich beim Biegen innerhalb des Klotzes nicht verformt, sondern nur der Teil, der sich außerhalb des stützenden Klotzes befindet. Wenn die Länge des Klotzes sehr viel kleiner als das Rohr ist, wird das Rohr immer noch genau an der Stelle des Klotzes gestützt. Jedes Rohrbiegegerät geht diesen Weg. Das Rohr liegt beim Beginn des Biegens an einer Scheibe mit einer Nut, die genau den halben Querschnitt des Rohres hat. Von der anderen Seite wird jetzt eine Rolle mit der gleichen Nut dagegen gepresst. Folglich ist das Rohr an einer Stelle komplett umfasst und gestützt. Wenn jetzt die äußere Rolle über der inneren Rolle abrollt, so wird das Rohr um die innere Rolle gebogen, dabei aber immer gestützt. Die Rahmenbedingungen 2,5cm bis 5cm Biegeradius (zur Sicherheit machen wir daraus 15 bis 60mm). Es geht auch noch etwas enger und natürlich auch weiter, aber man muss ja irgendwo anfangen. Das Wesentliche ist nur, dass man für jeden Biegeradius eine passende Innenrolle braucht. 3mm Rohr 3mm Rundmeißel Kaufen oder selbst fertigen (kaufen kann man bei DEUSS, Katalog-Seite 37 (Preis-seh-und-stöhn). Der Meißel muss passen, sonst wird das Rohr so rund wie der Meißel, das Selbermachen wird weiter unten erläutert. Im Anhang gibt es eine Materialliste, passend zu WILMS, benötigt werden an Werkzeugen Feile, Bohrer, Gewindeschneider, Schrauben und Kleinkram.
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Charakteristik Standfeste Rohrbiegemaschine für professionelle Industriefertigung Ermöglicht genaue und qualitätsgerechte Rohrkaltbiegen Bestimmt für das Biegen von sowohl dick- wie auch dünnwandigen Rohren bis Ø 60 mm Ausgerüstet mit einer Steuereinheit zum digitalen Ablesen und zum Anwählen des Biegewinkels und zur Messung der Abstände zwischen einzelnen Biegungen Die Biegemaschine kann sowohl in manueller, wie auch automatischer Betriebsart arbeiten Bei Benutzung von atypischen Segmenten können auch Jäckel-Profile, Flachovale, Profile, flache und vierkantige Stangen gebogen werden
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
zur Bestimmung der Biegefestigkeit an Prismen
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Entwurf, Konstruktion, Herstellung und Automation einer Biegevorrichtung für die Österreich-Ausscheidung von: “POLYMECHANIC - WORLD SKILLS AUSTRIA“
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
Biegevorrichtung für große Radien Veröffentlicht am 25. Juni 2012 Diese Biegevorrichtung dient zum Biegen großer Radien von Flachmaterialien geringer Stärke, sowie Rundmaterial, Rohre, eingeschränkt auch Profile aus Aluminium oder dünnem Stahl. Es handelt sich also nicht um eine Vorrichtung zum Abkanten, sondern es geht um Rundungen. In meinem konkreten Fall lassen sich Radien von etwa 60 mm bis zu mehreren Metern biegen. Im Artikel zeige ich den Aufbau der Biegevorrichtung und biege zur Demonstration ein Stück Aluminium Flachmaterial in einen Radius von 70 mm. Da ich für ein demnächst geplantes Projekt Flach- und Rundmaterial aus Aluminium um große Radien biegen muss, habe ich beschlossen, eine Vorrichtung dafür zu konstruieren, damit dabei auch ordentliche Ergebnisse herauskommen. Man hat halt nicht immer einen Metalleimer oder ähnliche Gegenstände im passenden Radius als Biegeschablone da, erst recht nicht, wenn Radien um die 30 bis 40 cm gewünscht sind.