Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Mapping-Information ist als Vorschlag zu verstehen. Dieser ist zu überprüfen, danach kann die definitive Zuordnung (Billigung) erfolgen.
Zuerst werden die Projekte "project.prj", "project2.prj" und "project4.prj" im Update Manager bearbeitet.
Im Update Manager erkennen Sie ein erfolgreich durchgeführtes Mapping daran, dass im Dialogbereich Zeilenzuordnung sowohl die Spalte Alter Datensatz wie auch die Spalte Neuer Datensatz Daten enthalten.
Im Update Manager wird die komplette Katalogstruktur angezeigt. Einzelne Projekte oder ganze Verzeichnisse können selektiert und bearbeitet werden.
Das Symbol mit Ausrufezeichen signalisiert, dass sich im Projekt die Normbezeichnung (NB) oder Werte geändert haben. Trotzdem wurde ein Mapping erfolgreich durchgeführt (d.h., ein Datensatz für die Zuordnung vorgeschlagen), denn sonst würde das rote x-Symbol angezeigt werden.
Öffnen Sie im Update Manager "project.prj" und selektieren Sie eine Zeile.
Prüfen Sie, ob die Tabellenwerte im alten und neuen Datensatz identisch sind,
Bestätigen Sie die Zuordnung mit Klick auf den grünen Haken .
-> Durch den Befehl Zuordnung bestätigen ändern sich unmittelbar die Werte in den Spalten Active State und Requested State.
-> Im Indexbaum wird die Projektzeile nun als zugeordnet angezeigt.
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der anderen Projektzeile.
-> Nun wird das ganze Projekt als zugeordnet angezeigt.
Das Pfeilsymbol auf Projektebene signalisiert, dass das Projekt verschoben wurde.
Im Dialogbereich Zeilenzuordnung unter Zugeordnetes Projekt sehen Sie im Projektpfad, dass ein Unterverzeichnis eingefügt wurde.
Ansonsten bestehen keine Änderungen.
Ordnen Sie per Kontextmenübefehl Bestätigen und neue Versionen freigeben das ganze Projekt zu.
Das Pfeilsymbol auf Projektebene signalisiert, dass das Projekt verschoben wurde, das Ausrufezeichen , dass eine NB- oder Werteänderung vorliegt.
Im Dialogbereich Zeilenzuordnung unter Zugeordnetes Projekt sehen Sie im Projektpfad, dass ein Unterverzeichnis eingefügt wurde.
Wählen Sie jeweils in der Tabelle die passende Zeile, sodass die Tabellenwerte im alten und neuen Datensatz identisch sind.
Bestätigen Sie die Zuordnung unter Neuer Datensatz mit Klick auf den grünen Haken oder im Indexbaum über den Kontextmenübefehl Bestätigen und neue Versionen freigeben.
Im Indexbaum wird das Projekt nun mit bestätigter Zuordnung angezeigt.