Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Beispiel: Suche nach einem Stecker
Es wird eine Kombination aus planaren Flächen von Verbindungen selektiert.
Ergebnis: Es werden auch Teile gefunden, die insgesamt mehr als 3 Verbindungen aufweisen. Die Beziehung der Features untereinander ist wie bei Suchteil.
Suche nach einem Steckergesicht einschließlich Innenkonturen (die Anzahl der inneren Konturen muss identisch sein in Suchteil und Ergebnisteil):
Abhängig von der eingestellten Genauigkeit enthält das Ergebnis evtl. auch ähnliche Formen.
Beispiel: Selektion der oberen Fläche bei einem Flansch mit mehreren Löchern.
Um das Lochmuster zu erfassen, muss die Option Innenkonturen aktiviert sein. Bei dieser Vorgehensweise bleibt der Lochtyp (z.B. kegelförmig) und die Lochtiefe (Bauteillänge) offen.
Alternativ können Sie auch die Löcher direkt selektieren.
In diesem Fall ist zusätzlich zum Lochmuster auch Lochtiefe und -typ (z.B. kegelförmig) definiert, so dass spezifischere Ergebnisse erscheinen.
Beispiel: Auf der Basis eines Lochs kann eine passende Schraube oder ein entsprechender Bohrer gesucht werden.
Im vorliegenden Beispiel kommt das Feature in sehr unterschiedlichen Teilen vor.
Sie können nach erhabenen Buchstaben, Zahlen oder irgendwelchen Zeichen an einem Teil suchen.
Beispiel: Suche nach der Zahlenfolge "5 6".
Suchergebnisse können die Kombination "5 6" an unterschiedlichen Positionen enthalten.
Wird beispielsweise für ein Loch oder einen Stift ein passendes Gegenstück gesucht, kann es vorteilhaft sein, das Attribut "Länge" nicht für die Suche einzubeziehen.
Verwenden Sie in einem solchen Fall die Suchvorlage Zylinderlängen ignorieren.
Wenn Sie für einen Stecker eine Buchse suchen, werden Sie die Stifte markieren. Aber die Lochlänge in der Buchse könnte unterschiedlich sein. Setzen Sie die Option Zylinderlängen ignorieren.